This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:关于并行输出的寄存器设置

Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922989/tlc59108-about-register-setting-for-parallel-outputs

器件型号:TLC59108

您好!

 

关于 TLC59108上的并行输出、我的客户提出了一些问题。

由于 LED 的输出电流为200mA/通道、因此它们将使用并行输出。

 

(问题)

1) 1)并行输出时、它们需要如何配置 PWM 寄存器?

例如、在下面的情况下、PWM0/1、2/3.4/5、6/7寄存器 需要设置 每个相同的值?

(每通道最大240mA)


 

2) 2)每个通道的最大电流为120mA/通道。 我的理解是正确的?


 

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    1.建议将两个通道设置为相同的值、  以避免引入不规则 PWM、前提是8位 PWM 调光足以满足您的需求。

    2.是的、可以单独控制输出、所有输出都可以输出120mA。