This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到合适的转换器

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922884/finding-the-right-converter

我正在寻找一个"块"直流/直流转换器、或者可以插入和使用它。

在输入端:

28V 可以工作、但理想情况下为9-60V

在输出侧:

50V、400mA、20W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您正在搜索一个模块。 据我所知、我们没有28V 至50V 的模块。

    但此参考设计几乎具有您所需的确切参数: