This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:二极管故障

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919250/lm5030-diode-failiure

器件型号:LM5030

您好!

我们将 LM5030用于推挽式转换器 ,其规格如下:

输入= 24V,输出= 70-90VDC,500W,隔离式,效率> 90%

转换器大部分时间工作正常;但是,有时我们注意到,我们的一个次级二极管(带有4个二极管的全波桥和 RC 缓冲电路)损坏,导致转换器停止正常工作! 有什么想法,为什么会发生这种情况? 我们使用的是典型的电压馈送推挽式转换器。 非常感谢您的紧急请求。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,还需要补充 的是,在使用缓冲电路后,二极管上的尖峰(或振铃)会降低到几乎低于次级二极管的最大额定电压100V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gemini、

    最小整流二极管电压为-2*Vin*(NS/NP)+VF。 我认为100V 额定值的二极管太小。

    您能否捕获二极管上的电压?

    谢谢你。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先提供您的原理图以供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管额定电压为250V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    该原理图与评估板完全相同、但次级上有4个二极管。 遗憾的是、我们不能共享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管规格、器件型号及其额定电流是多少?

    当二极管损坏时、您能否测量 每个二极管 并让我们知道 每个二极管的状态是短路、开路?

    您能否提供 二极管的电压波形?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的波形和二极管规格。  

    只有一个二极管受损、其余二极管正常。  e2e.ti.com/.../8686.waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加缓冲电路后、二极管的最大电压约为155v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加缓冲器后、二极管是否仍然损坏? 您是否知道在什么情况下会发生二极管损坏?