This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池仿真

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ24725A, BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167035/bq40z50-r1-battery-simulation

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ24725ABQ40Z50EV2400BQSTUDIO

背景:

我与一名 OEM 合作、该 OEM 拥有使用锂电池组的 EOL 产品系列。 作为集成的一部分、我们已确定在我们的应用环境中不能使用这种电池化学物质。
OEM 正在使用电池组内部的 BQ40Z50-R1电量监测计 IC、并且在其板级设计中采用了 BQ24725A 充电器。 由于时间限制、我们将研究如何使用外部稳压直流电源替换电池。

在我们的初始测试中、我们使用稳压直流电源替换了电池、并使用无源电阻器电路替换了仿真电池平衡电压。 OEM 设备在进行此修改后可以正常工作、但主板提供了有关电池运行状况的错误消息。

问题/支持:

诊断/记录 OEM 电路板和 BQ40Z50 IC 之间的数据消息的建议方法是什么? (EV2400是否能够记录通信?)

在使用直流电源而不是电池供电时、是否有办法在 BQ40Z50 IC 上配置固件以提供有效的 SoC 和 SOH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cody、

    电阻分压器网络可用于执行一些测试、但无法使用分压器电路执行所有测试、实际电池需要循环。

    如果配置了所有组件、您应该能够使用分压器网络获取 SOH 和 SOC 数据。 我不确定他们的错误消息针对其系统、读取的内容或导致错误的阈值表示什么、如果您可以使用 EV2400和 BQStudio 记录数据、我们可以看到所有寄存器。 不过、EV2400没有仲裁、因此如果主机尝试与监测计通信、EV2400将中断通信。

    此致、

    Wyatt Keller