This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:针对固定电压的 LM25141相位裕度测试方法

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166781/lm25141-q1-lm25141-phase-margin-test-method-on-fix-voltage

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141

以下是 LM25141的状态、固定和可调反馈。

在固定模式下、FB 连接到 VDDA。

如果我想在 固定模式下测试相位裕度、是否应该添加并调整 FB 上的电阻、然后执行测试?

固定反馈和可调反馈之间是否存在任何差异? 结果是一样的?

如果不是、您是否想在不同模式下向我发送测试方法?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    是的、添加正常反馈分压器并使用常规技术进行测试。 响应不会有差异(仅反馈电阻的比率很重要、有效地说、从 VOUT 到 FB 的增益很重要)。

    此致、

    Tim