This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:在模拟 PWM 调光模式下、降压/升压模式下、LED 闪烁出现在9V 以下

Guru**** 2815285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166142/tps92692-q1-led-flickering-occurring-below-9v-in-analog-pwm-dimming-mode-buck-boost

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

我的板设计用于驱动9个 LED、正向电压约为20V、最大电流~700mA、调光平均值~35mA、SW 频率390kHz、RCS 0.240。

该电路在低至6V 的高亮度模式下工作良好、并通过了停止/启动测试。

在5-8%占空比下使用模拟至 PWM 在250Hz 时进行调光在8.5V 时开始闪烁、我需要电路通过低至6V 的停止/启动测试

我相信、由于 Vis 大于250mV 的 OCP 故障、它会发生故障。 如果我将 R_IS 从最大0.05ohm=5A 降低到最大0.033ohm=7.6A、则可以在闪烁发生之前将电压降低到7.5V。 但是、我不想增加 RIS、因为这会将最大峰值开关电流增加到10A=0.025欧姆。

下面是一个停止/启动测试曲线、其中黄色输入电压短暂下降至5.75V、然后返回至12V。 当输入电压降至8V 以下时、测得的蓝色线迹 PWM LED 输出电流降至零。  

我认为我的问题与 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970520/tps92692-q1-led-flicker-issue-at-low-input-voltage-8-5v?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92692#类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家是 ooo、稍后将回复您。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我已就此与 TJ Leighton 进行了沟通、他为您的账户提供支持。  从他向我展示的原理图中...问题可能是您的输出端没有 PWM 调光 FET。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他必须展示一个旧的原理图。 电路中有一个 PWM 调光 PFET。 如果您提供电子邮件、我可以发送最新的原理图。 谢谢、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    另外、请通过 TJ 进行工作、因为他参与了为您提供支持。  我今天早上已经和他交谈过。  我很快将在这里通过电子邮件与您单独联系。  我现在将关闭此帖子。

    谢谢 Tuan