This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [CITECH]请求推荐合适的充电器 IC

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25672, BQ25713, TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166716/citech-request-a-recommendation-for-a-suitable-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ25672BQ25713TPS25221

大家好、TI 支持团队

请推荐客户咨询可以支持的产品。

-应用程序:网络音频播放器

我想通过将5与3V-50F (1840)产品串联使用 DC15V 电源。

e2e.ti.com/.../DATA-SHEET_5F00_EDLC_5F00_VINA_5F00_WEC_5F00_305506_5F00_QG.PDF

施加初始交流电源时、大量电流瞬时流动、这可能会导致驱动该组时出现问题。

至少 Min1A ~ Max 2A 就足够了、但我建议您为此使用合适的充电器。

如果您有任何疑问、请回复。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    对于15V 输入和 5x3V=15V 输出、播放器需要降压/升压转换器或基于100%占空比降压的充电器。 从充电器产品系列中、除了具有外部 FET 的 BQ25713充电控制器外、我们的所有 NVDC 降压/升压充电器都将输出电流限制为涓流充电= 100mA、直到 V (BAT)= 2.5V。  该充电器对于您的应用来说有点过大。  您可以将 BQ25798降压/升压或 BQ25672降压与集成 FET 充电器一起使用、但它们需要像 TPS25221这样的限流 FET 来提供从 SYS 到 BAT 的第二个电流路径、直到 V (BAT)>2.5V。  

    由于在此应用中您不会使用锂离子电池、因此您实际上不需要电池充电器、并且可以使用具有可调节电流限制的降压/升压直流/直流转换器或100%占空比降压转换器。 我对这些产品组合不够熟悉、无法提出建议。  如果对此选项感兴趣、我建议创建一个新的 e2e 帖子。

    此致、
    Jeff