This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:软启动设计。

Guru**** 2379980 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162303/ucc12050-design-for-soft-start

器件型号:UCC12050
主题中讨论的其他器件:ISO1410

大家好、

是否可以调整该器件以实现软启动?
我的客户希望调整软启动、因为他们希望在电源开启时抑制浪涌电流。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     D/S 中提供了几个选项  我认为 没有其他选择。 您可以减小电容器以减小浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。
    能否使用外部电路配置软启动电路?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 还有一个问题。

    在同时启动 VINP 和 EN 时是否启用软启动?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是通过外部电路配置的。  您看到了多少浪涌电流? 通过过流保护、浪涌仍然安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 UVLO 和 EN 均正常时、IC 开始进行软启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我的客户发现了数据表中没有的行为。
    如果 Vin 和 EN 同时启动、浪涌电流将立即流动。
    但是、如果 EN 在 Vin 之后启动、浪涌电流在500uS 之后流动。
    机制是什么?
    没有负载。
    e2e.ti.com/.../20221027_5F00_UCC12050.pdf

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、

    您有输出电压的波形吗? 我怀疑输出斜升过快。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    分辨率较差、但已连接波形。
    软启动不是问题、因此它看起来在器件内部消耗电流。
    e2e.ti.com/.../20221028_5F00_UCC12050_5F00_2.pdf

    您能否使用 EVM 检查波形?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、

    感谢您分享波形。 Iout 是输出电流? 浪涌电流通常以输入电流为基准。 您能澄清一下吗?

    在下面显示的前一个波形中、您能澄清一下它们是什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。
    很抱歉、缺少信息。

    黄色:Vin
    绿色: 忽略它。
    紫色:输出电压
    蓝色;Iout

    输出仅连接到 ISO1410。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kengo、

    我通过同时打开 Vin 和 EN 为 EVM 通电、峰值输入电流为0.22A、远低于您看到的电流。

    请重新测量波形、并确保示波器标度正确。

    浪涌是输入电流、而不是输出电流。

    此致、

    肖恩