This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC1806:高 VC 电流

Guru**** 2413150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC1806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166638/ucc1806-high-vc-current

器件型号:UCC1806

我们有几个电源板(内部设计)出现故障、控制器 IC (UCC1806)消耗高 VC 电流(10至80mA)。  控制器仍能正常工作。  栅极驱动波形看起来正常、高电流已完全隔离到 UCC1806、而不是栅极驱动负载。  请定义此类故障的可能原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您没有提供太多信息来帮助您。 由于您询问的是 VC 引脚、 因此它是驱动器输出级的偏置。 OUTA / B 驱动级或 ESD 结构可能会遇到部分故障、但仍然可以正常工作。 我想问、如何测量疑似故障 IC 的 VC 电流、以及如何将其与已知良好的 IC 进行比较? 如果一切看起来都正常、转换器中会出现"故障"吗? 这些故障是因为系统的某些部分发生故障而现场发生、还是在构建时的功能测试期间发生? OUT/B 之间的较短死区时间也可能导致部分故障。 转换器拓扑是半桥还是推挽式拓扑? 即使死区时间在稳态期间如预期的那样出现、启动、关断、故障恢复、瞬态 等等? 如果怀疑 VC 有问题、则由 OUT/B 驱动的 MOSFET 会怎样-在电路外测试时、它们的测量是否正常? OUT/B 和功率级 MOSFET 之间是否使用了栅极驱动电路? 这些是我要讨论的几件事、可能还需要研究。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve

    电源通过了板级测试、但后来在环境测试中失败。  我能够通过移除/替换 一个与 VC 串联的电阻器(RC 滤波器的一部分)、以及移除和替换一个与栅极驱动输出串联的零欧姆电阻器来隔离流入 UCC1806 VC 引脚的高电流。  在正常条件下、VIN+VC 电流约为7.5mA。  当 VC 电流变得足够高、超过引导稳压器的能耗时、电源出现故障、因此无法启动。  此拓扑为双开关正向拓扑、并且没有栅极驱动缓冲器。  发生故障的电源通过 UCC1806的外部电源"正常"运行、以保持其以较高的电流运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我了解启动问题以及电源不启动的原因。 启动电流增加或启动电容值减小、或者自举绕组接管所需的时间增加。 这是一个简单的 I=C*dV/dt 问题。 我想知道 VC 和 VIN 是如何连接的、每个引脚上的电容是多少?它们是直接连接的、还是 VIN 和 VC 之间有电阻器? 此外、为什么电源在板级测试期间按预期工作、但在环境测试后失败;测试? 发生故障 时的暴露环境是什么(热、冷、热循环、冲击、振动、 等)。

    如果需要、您是否考虑提交 FT 和 FA 的可疑 IC?

    此致、

    Steve