This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:用于在学习周期内以恒定电流进行充电/放电的电路/工具

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166763/bq28z610-circuit-tool-for-charging-discharging-with-constant-current-for-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610

晚上好。

我在该电池管理电路上使用的是 BQ28Z610、其中包含2节18650电池:

我尝试使用 FET+OP AMP 电路为学习周期提供恒定电流、但有些情况并不正确。 在我执行学习周期并将此电池管理板放置在我的最终器件上之后、它会充电至100%(显示在我的最终器件的屏幕上)、而不会出现任何问题。 但是、当我使用最终器件时、当它将电池放电低至~30%时、该百分比会下降至0%并长时间保持0%、但仍然可以工作。 在电池管理板 最终切断电池电源之前、通过将 USB 充电器插入此板管理板、使其保持切断状态、直到电池再次充电。

我查看了所有 TI 参考设计库、但找不到任何适合此任务的资源。

我看到过使用稳压器提供恒定电流的人员帖子、但我想知道:

1) 1)为 学习周期和化学 ID 匹配消耗/提供恒定电流的最常见或推荐的方法是什么?

2) 2)是否有特定于此任务的 TI 产品:学习周期、甚至化学 ID 匹配?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    理想情况下、您希望使用电池充电器提供恒定电流、您是否在室温下充电?  您能否共享收集的数据? 我们使用 Arbin 机器来执行学习周期并收集数据(这可能是您的昂贵选择)。

    您是否使用我们的 EVM 收集 IVT 数据? 有时布局并非最佳、可能存在噪声或感应电阻器放置在离 IC 引脚太远的位置。 去耦电容器必须靠近并具有良好的接地平面。  

    如果您发现难以收集数据、您可以始终将您的手机发送给 TI、我们会为您完成此操作。

    针对您的原理图的建议:
    1-建议在 SDA 和 SCL 线路中使用100欧姆电阻。 请参阅下面的内容


    2-对于布局,请遵循数据表中的布局指南。

    此致、
    何塞·库瑟