晚上好。
我在该电池管理电路上使用的是 BQ28Z610、其中包含2节18650电池:

我尝试使用 FET+OP AMP 电路为学习周期提供恒定电流、但有些情况并不正确。 在我执行学习周期并将此电池管理板放置在我的最终器件上之后、它会充电至100%(显示在我的最终器件的屏幕上)、而不会出现任何问题。 但是、当我使用最终器件时、当它将电池放电低至~30%时、该百分比会下降至0%并长时间保持0%、但仍然可以工作。 在电池管理板 最终切断电池电源之前、通过将 USB 充电器插入此板管理板、使其保持切断状态、直到电池再次充电。
我查看了所有 TI 参考设计库、但找不到任何适合此任务的资源。
我看到过使用稳压器提供恒定电流的人员帖子、但我想知道:
1) 1)为 学习周期和化学 ID 匹配消耗/提供恒定电流的最常见或推荐的方法是什么?
2) 2)是否有特定于此任务的 TI 产品:学习周期、甚至化学 ID 匹配?
提前感谢!