This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:此器件的 CC 电流是否可以低至10mA?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2002, BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165984/bq2002-can-this-device-cc-current-down-to-10ma

器件型号:BQ2002
主题中讨论的其他器件: BQ25172

大家好、

由于某种原因、我的客户希望设计 BQ2002。

电池材料为镍氢电池 、最大工作电压约为1.52V。 仅限单节电池设计。

问题是、它们在应用中需要非常低的 CC 电流。  

那么、请告知我们是否可以对 CC=10mA 值进行编程?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    10mA 的问题可能是在充电电流这么低时检测到充电完成情况、-dV 或 dT。

    电池容量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    容量为20mAh。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    如果电池容量为20mAh、充电电流为10mA、则可以正常工作。 这是容量的50%、可以检测 -dV 或 dT。

    客户是否了解过我们的新器件 BQ25172?  没有基于计时器的快速充电选项、但可能适用于应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill、

    以前使用过 BQ25171、但在客户规格中未通过。 这就是为什么我们认为 BQ2002可能是最佳选择?

    我认为您应该在电子邮件循环中、电子邮件主题 是:[外部]回复:镍氢充电器 BQ25171问题

    和 BTW、BQ2002也可以将 CC 电流编程为低至5mA 吗?

    谢谢

    当我们的镍氢电池最大工作电压约为1.52V 时、我们在充电器、BQ25171和镍氢电池之间添加了一个电阻器、电阻器为20欧姆。 根据充电电流= 10mA 且计时器= 4小时、在为电池充电1.5小时后、充电器会在 OVP 电压= 1.7V 且20 Ω 共享= 0.2V 且电池= 1.5V 时停止充电。

     因此,使用6小时计时器设置不会让电池充电, 因为充电过程可以在1.5小时内完成。  在我们通过电话讨论时、您是否可以将充电电流10mA (规格中的最小充电电流)修改为5mA、以便在6小时内实现更完整的完全充电或其他想法。  这种方法将支持 TWS 耳塞8 ~ 9小时的使用时间。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    [引用 userid="16456" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165984/bq2002-can-this-device-cc-current-down-to-10ma/4388665 #4388665"]和 BTW,BQ2002也可以将 CC 电流编程为低至5mA 吗?

    BQ2002将使用 CC 引脚控制(开/关)外部电流源、没有电流调节器。  5mA 是可能的、但这是一个由 CC 引脚控制的外部电路。  

    BQ2002将监控电压和温度以确定充电终止。