This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:VIN=2V~12V Iout=1A Vout=3.3V

Guru**** 2583905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166769/tps63070-vin-2v-12v-iout-1a-vout-3-3v

器件型号:TPS63070

您好、先生、

如标题所示、TPS63070是否可以支持 Vin=2V~12V Iout=1A Vout=3.3V 条件?

数据表显示可以支持2A 输出电流、但在输入电压=4V 的条件下需要?

我还使用 webench 工具、似乎显示出达到第一级 OCP。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是 TPS63070的一项特殊功能。  

    在输出电压低于 PG 阈值之前、输入电流限制将降至1A。 这就是您 Webench 中发生的情况

    此外、TPS63070的启动电压应高于3V。

    因此、我担心此器件无法支持您的情况。

    此致

    TAO