This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:SYNC 输入与输出 A 或输出 B

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165877/uc2525a-sync-input-vs-output-a-or-output-b

器件型号:UC2525A

在 SYNC (引脚3)上使用外部输入信号(187Khz)、并在移除连接到 PIN5的 CT 电容器时从 OUT A 和 OUT B 获取大约740Khz 的信号。 那么、OUT A (PIN11)和 OUT B (PIN14)的输出信号是否正确?  

此外,如何使同步输入信号等于 OUT A 和 OUT B 上的输出信号?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    为什么要移除 CT 电容器?  通常、稳压器的"基频"由 RT/CT 设置、然后传入同步频率必须比基频高15-20%。  我会放置 RT、CT 和 RD。  检查基频。  然后在比基频高15-20%的条件下应用同步波形。

    此外、同步幅度必须高于2.8V、如数据表所示。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速回答!

    移除 CT 电容器的目的是避免引入的同步频率与 Rt 和 CT 振荡"基频"之间的冲突、这是我最初的想法。

    我希望使用传入的100kHz-300kHz 同步频率在 OUT A 和 OUT B 上获得相同的频率,那么我如何设置基本频率?80Khz (假设最低同步频率为20%),对吧?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将基频设置为80kHz。

    控制器需要一个基频、因为与传入时钟同步可能需要几个周期。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了 、谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的