This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:内部启动电流源的奇怪行为

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758EVM-080, TPS23758, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166006/tps23758-strange-behavior-of-internal-startup-current-source

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755

您好!

我们在 基于 TI TPS23758EVM-080评估模块的 POE 电路板上使用 TPS23758。 器件在大多数情况下运行良好、但我们注意到一些 PCB 上存在一个奇怪的问题。  对于极少数量的电路板、TPS23758无法正确启动。 始终存在48V 输入、因此握手序列似乎正常、但 Vcc 内部启动电流源未达到为 IC 电子器件供电所需的11V。 这意味着没有开关、也没有输出电压。

前两张图片显示了启动期间的 Vcc 电压、另一张图片显示了启动期间的 Vdd。 VDD 看起来不错、但 Vcc 开始在3.2kHz 左右振荡。

您是否知道导致这种情况的原因、或者有什么建议需要检查? 似乎没有短路或任何发热。  

此致、

Becir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Becir、

    感谢您与我们联系!  

    您能否向我们发送您的 PoE 器件原理图?  

     尤其是对于 TPS23758、您能否检查 VB 和 RTN 之间是否有齐纳二极管。  我们以前在 VB 上引起过冲问题、因此我们有一个6.2V 齐纳二极管、使其最大电压小于6.5V 额定电压。  它也显示在 TPS23758EVM-080中。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我无法在这里分享原理图、但我可以说我们没有在那里连接齐纳二极管。 是否需要防止此问题、或者二极管可以限制 Vcc 上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Becir、

    感谢您的信息。 如果 CLASS 电阻器未打开、则此处需要齐纳二极管来防止 PoE 关闭期间的 VB 过冲。

    对于没有开路电阻器或齐纳二极管的 TPS23755和 TPS23758、我们看到 VB 尖峰可能超过 VB 的6.5V 限制。 请参阅下面的2个解决方案、其中一个解决方案可以防止 VB 损坏:

    在 VB-RTN 之间添加一个6.2V 齐纳二极管以钳制 VB 尖峰;

    2.保持 CLS 引脚处于打开状态、以将 PD 配置为0类、即高达13W 的 PD 输入功率。

     功率级别

    RCLS

    VB 齐纳二极管(6.2V)

    0类(13W)

    打开

    1类(3.8W)

    121Ω μ A

    是的

    2类(6.5W)

    68.1Ω μ A

    是的

    3类(13W)

    打开

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我将尝试这两种解决方案并返回给您。

    此致、

    Becir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Becir、

    感谢您的快速回复!

    您所示的 Vcc 行为和启动故障可能意味着 TPS23758已损坏。

    这两种解决方案都有助于防止新芯片出现 VB 故障、但它们可能无助于修复损坏的芯片。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我们将在内部进行讨论、看看哪种解决方案最适合我们。

    此致、

    Becir