This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:TPSM63603是否可以用于24V 至-12V @1A 应用?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166867/tpsm63603-could-tpsm63603-used-for-24v-to--12v-1a-application

器件型号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件: LMR36520

大家好、

TPSM63603是否可用于24V 至-12V @1A 应用? 如果没有、您可以在这里提供一些建议吗?

非常感谢。

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matthew:

    我们不建议使用 TPSM63603是该规格、对于 IBB、最大电压将是 Vin+ABS (Vo)、在这种情况下为36V、现在几乎没有裕量。 我们建议在这种情况下使用60V 2A 模块或转换器。

    对于模块、您可以选择 TPSM5601R5Hx、并确保 额定 IO 低于0.8A (1A 可能超过其内部高侧额定电流1.5A)。  对于转换器、建议使用 LMR36520。

    谢谢


    李丹尼尔