This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:内部高侧 MOSFET 的体二极管正向压降值

Guru**** 2530500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166729/tps54561-the-body-diode-forward-voltage-drop-value-of-internal-high-side-mosfet

器件型号:TPS54561

你(们)好,先生

此问题是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kingson:

    下面是芯片测试结果、请注意、我们没有体二极管压降规格。

    1mA 0.41V

    10mA 0.48V

    100mA 0.57V

    1A 0.67V

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    干得不错,谢谢。