This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:输入电压可以是5V

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM74502-Q1, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166632/lm5060-can-vin-be-5v

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM74502-Q1TPS4811-Q1

您好、电源管理团队、

我可以使用 LM5060 @ Vin 5.0V 吗? 数据表中建议的最小输入电压为5.5V。

此致、

NIC 高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    感谢您的联系。  

    请使用 TPS4811-Q1或 LM74502-Q1以获得更低的输入电压支持。

    LM5060支持>5.5V 的应用  

    此致  

    Rakesh