This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:Ib、12V IN =+5V/-5V OUT @ 0.7A

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS62901, LMR33640, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164506/tps5430-ibb-for-12v-in-5v--5v-out-0-7a

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: TPS62901LMR33640LMR33620

大家好、

我需要有关如何为12V 输入、 +5V/-5V 输出@ 0.7A IBB 拓扑选择合适产品的帮助。

我想使用两个 TPS5430作为解决方案(一个用于+5V、另一个用于-5V)、但我不太确定如何计算 IBB 的输出电流。 你可以指导我吗?

此外、我的产品选择是否正常? 还是 TPS62901更好? 或者、您是否有其他更符合我要求的产品?  

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为 TPS5430适用于您的 IBB 应用。  我认为该器件的额定电流

    输出的电压会稍微大一些。  我认为 TPS62901的额定电压可能不足以满足您的应用需求。

    请参阅随附的应用手册、以帮助您确定 IBB 所需的电流额定值。

    这将帮助您确定适合您的器件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../5736.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回答。 我通读了您提供的文档(包括 slva317b 和 SLVA721A)。 但是、我无法理解电流计算部分。  

     在 snva856a 上有一个使用  LMR33640的示例、但是、它的额定值为3A、如果我的要求是1A、我应该做什么更改? (或者、我们是否有一个可以将+电压直接转换为-电压的转换器?)

    我希望您能进一步解释。  

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在您的情况下、您首先要根据 eq 计算效率为0.85的电感器电流。 4、 就是这样

    提供大约1A 的电流。  然后、假设纹波为30%、则会得到0.3A 的纹波。  使用 eq。 6输出电流峰值为1.2A 左右。

    因此、您需要一个电流限制至少为1.5A 的器件才能确保安全。   

    您可以对 LMR33640使用 LMR33620和应用手册中所示的相同电路并更改电感器。  另一个器件  

    电流额定值为1.5A 或2A。  电感器尺寸通过 eq 计算得出。 8.

    一种很好的测试方法是为您选择的器件获取其中一个降压 EVM、并将其配置为 IBB、如图所示

    应用手册中的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    非常感谢您的帮助。 现在、我们已经使用原理图进行了改进、并尝试使用 PSpice 进行仿真。 但是、我遇到了错误。 如果保持悬空、引脚4 (PG)出现错误。 我检查了器件的数据表、发现未使用引脚4的数据表。 我可以将其保持浮动、但仿真模型不允许这样做。 你可以帮帮我吗? 这是文件。

    e2e.ti.com/.../LMR33640_5F00_TI.zip

    此外、您能否检查原理图和值是否正确? 谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的计算是正确的。

    您不能以您所拥有的方式将仿真模型连接为 IBB。  仿真模型具有的

    全局内部接地连接。

    您将需要如应用手册 SNVA856的图8所示连接模型。

    您可以连接输入电源、如图所示。

    为了避免 PG 上出现悬空节点、您可以在该模型的 PG 节点与 GND 引脚之间连接一个电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我更新了原理图、PG 问题已解决。 我对照图8检查了输入电源、但找不到任何差异? 请具体说明一下吗?  

    我使用更新的原理图运行仿真、得到:

    谢谢你。  

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您需要从正常的降压电路原理图开始、所有接地端都位于正常位置。

    让降压转换器正常工作。

    然后、只需获取输入电源并将其负极端子连接到正常的降压输出。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我按照你的指示做了、但我仍然无法使它正常工作。  

    我在原理图或仿真设置中一定会出现错误。 您能告诉我它是如何完成的?  

    e2e.ti.com/.../5.zip

    谢谢你。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我将此帖子重新分配给本月分配给 E2E 的工程师。

    他将能够为您提供进一步的帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!  

    我对您发送的设计进行了一些修改、但无法使模型进行仿真、因此需要对其进行更多的研究。

    同时、请从产品文件夹下载 LMR33640模型、其中包括可进行仿真的 IBB 原理图。  

    我在这里提供了 zip 文件: e2e.ti.com/.../snvmbv0.zip

    此致、

    Harrison Overrurf