This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:钽电容器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166645/tps7a45-tantalum

器件型号:TPS7A45

您好!

你好。  TPS7A4501DCQT 在驱动低 ESR Tantalums 时是否稳定?  我的客户需要在两个不同的电源轨电压上电和在 TPS 的输出上包含 RC 网络之间创建一个较小的时间延迟、这是他唯一可行的路由。 在100kHz 时、钽的 ESR 约为45m Ω、TPS 上的输出电容约为400uF。 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray Vincent:

    该 LDO 的额定 ESR 为3Ω Ω 或更低的电容器、因此该钽电容器应提供与 TPS7A45陶瓷电容器相似的性能。  输出电容 也高于此器件的最小建议良好性能。

    此致、

    安德烈斯