This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:上电要求

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162752/hd3ss3220-power-on-requirements

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TUSB322HD3SS3212

您好!

通过将修订版本 C 更改为修订版本 D、在 HD3SS3220数据表的第17页添加了"VDD5和 VCC33上电要求"。因此、我有疑问。
SDA/OUT1和 SCL/OUT2的这些引脚是 UFP 模式中的开漏输出(ADDR 引脚为 NC)。 因此、我们的客户使用电阻器将 DIR、SDA/OUT1和 SCL/OUT2的这些引脚上拉至 VCC33。 USB 总线电源由 VDD5供电、VCC33由 LDO 稳压器从 VDD5生成。 此使用条件与上电期间的图7-2相对应、但无法满足大于2ms 的 tVDD5V_PG 要求。 VCC33将立即上电。
如果您对上述使用有任何疑问、请告诉我吗? 我尤其关注器件的长期可靠性。
此外、如果有权变措施、请也告知我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 无法满足大于2ms 的 tVDD5V_PG 要求、则需要控制 ENn_CC 高电平、直到 VDD5和 VCC3E 都保持稳定。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的快速响应。

    当 HD3SS3220的数据表从修订版本 C 更改为修订版本 D 时、突然添加了"tENnCC_HI > 2ms"和"tVDD5V_PG > 2ms"的时序要求。因此、存在对不符合这些条件的市场产品的影响的担忧。
    请告诉我为什么需要更新数据表以及对器件长期可靠性的任何担忧?
    此外、数据表版本 D 的第30页上的 UFP 实现原理图仍然保留 ENn_CC 引脚下拉至 GND。 这可能会导致误导。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San:

        我们根据客户对其设计问题的反馈更改了数据表、但一旦在其系统上工作、就不应担心 器件的长期可靠性。 由于电源序列是什么、因此不会损坏器件。

        对于修订版本 D 第30页、它有一点困惑、因为它假定  它满足 tVDD5V_PG > 2ms 的要求。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的信息。

    我们的客户非常关注上电要求、因此您能否与我分享客户关于其设计问题的反馈详情?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San:

      有时无法识别客户报告的 UFP 器件、然后我们检查 VDD5V 和 VCC3v 的波形。 因此、我们意识到需要将加电序列添加到数据表中。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您提供非常重要的信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    我刚刚从我们的客户那里得到了另一个问题。
    您说过、只要将器件推向市场的产品正常运行、就不应担心器件的长期可靠性。 那么、将来上市的产品是否应该根据修订版本 D "VDD5和 VCC33上电要求"进行重新设计? 如果他们需要更改设计、这对他们来说非常困难。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果只是进行相同的产品升级、则无需重新设计。 如果是全新产品,建议遵循版本 D

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您的评论。

    我知道。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    下面我从我们的客户 ASB 处获得了其他问题。 那么、您能给我提供您的意见吗?

    我们的客户在 UFP 模式下使用 HD3SS3220、如果不遵循新的电源序列、这是否意味着 DFP 器件或 DRP 器件无法识别 UFP 器件?
    此外、您说"有时无法识别客户报告 UFP 器件"。 那么、您能告诉我有关这种背景的详细信息吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San:

       HD3SS3220是 HD3SS3212和 TUSB322的 MCM。  HD3SS3212由3.3V 电源供电、TUSB322由5V 电源供电。  TUSB322上的某些引脚未实现失效防护。  如果  tVDD5V_PG < 2ms。 这些 未失效防护引脚可能会反向驱动器件并导致 CC 检测失败。

       但是如果客户没有发现任何问题、旧设计应该可以。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢您提供详细信息。

    我们将与我们的团队成员讨论此问题。

    此致、
    加藤