This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:150mA 慢速充电

Guru**** 2810815 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166517/bq25886-slow-charging-with-150ma

器件型号:BQ25886

大家好!

我们目前在 BQ25886上存在一些问题。 在连接电池和充电电缆(USB-C)的情况下、它仅以150mA 的电流充电。 电池当前有7.1V (>6V)。 我们已经查看了此论坛中的其他主题、但其中的信息没有提供帮助(例如 bq25886-充电 期间的低功耗)。

应通过以下原理图满足这些要求:

  • 充电电压高达8.2V (防止干扰电池保护电路)
  • 我们不使用 USB 数据线。 (对 OTG 下拉感兴趣)
  • 最大充电电流约为1A (可选)可使用焊接跳线将电流限制在大约500mA)
  • 我们不使用 VSYS。 直接使用电池。 VBAT 是剩余电路的电压源。 它当前连接到 VBAT_INPUT_+7V4。
  • BQ_CE 和 BQ_STAT 被连接至微控制器。

原理图如下:

我们已经知道 BQ_VREGN 不应应用于 STAT 和\PG  、因此我们没有放置电阻器 R65和 R68。

热敏电阻(R74)当前是一个固定的10k 电阻器。 我们在 TS 输入端测量大约3V 的电压、该电压应等于3380K 和10k 频率下的常规 NTC 的25°C 额定值。

我们已经尝试在 BQ_vsys 和 GND 之间焊接一个100uF 电容器、当我们完成此操作时、充电已完全禁用。 实验室工作台电源仅消耗约40mA 的电流。 (与150mA 充电电流相关的约400mA 电流)

我们测量的其他一些有趣的点(可能会提示我们的问题):

  • BQ_VREGN 在4.99V 电压下测得
  • BQ_TS 在2.95V 时测得
  • BQ_STAT 的测量值为3.3V (电缆已连接且充电电流为150mA)、应该为0V
  • BQ_PG 的测量值为5V
  • BQ_vsys 使用电池在7.15V 时测量7.6V 电压

你有什么建议吗? 我们不知道应该尝试什么。

非常感谢、致以诚挚的问候

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我查看了您的 ISET、ILIM、CE 和 D+/D-引脚设置、它们中的任何一个都不应将您的充电电流限制在150mA。 然而、SYS 和 BAT 之间的电压差太大(450mV)、在这里未正确检测/设置。 您能否找到电压更高的电池、或让此电池充电至更高的电压、以查看问题是否消失? 这是为了更好地了解问题的可靠性。

    您还在其他电路板上看到这种情况吗? 您是否尝试更换或重新销售 IC?

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、林红、

    感谢您的回答。 昨天、电池的电压约为8.1V。 我用我们的 PCB 为它们充电、并用150mA 电流完全充电。 我觉得电池电压高是充电速度慢的原因。 因此、我将它们放电至大约7V。 但是、正如我在帖子中所描述的、7V 也出现了问题。

    我可以再试一次、但我假设它不会改变。 我可以尝试使用 SYS 和 GND 之间的100uF 电容器为其充电、当启动时电压大约为7.6V、最高为8.0V。

    一位同事目前正在焊接新电路板。 我们目前还假设 IC 或焊点的情况不正确。 希望通过这个解决问题。

    此致、再次感谢您

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对我来说这是一个很好的计划!

    另请注意、为了确保它不会卡在预充电模式下、如果您更改 ICHGSET 电阻器、例如通过打开/关闭 JP2、150mA 充电电流值是否会更改为75mA? 您需要插入/拔下适配器/电源才能看到效果。

    此致、

    林红