This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615-Q1:瞬态脉冲1B

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166650/lm63615-q1-transient-pulse-1b

器件型号:LM63615-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36520

您好!

你好。

 由于客户在 我们的设计中使用 LM63615DQPWPRQ1、 他们将根据 ISO 6737-2对其进行瞬态脉冲1B 测试、因此器件上的最大电压将在2ms 内出现为43.5V - 500个重复脉冲后每5s 出现一次。   

由于器件的最大绝对额定值为40V、因此器件能够在2ms 内承受43.5V 的脉冲1B。 您能指定行为吗?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    此幅度的脉冲可能会损坏器件、因为此脉冲超出器件的绝对最大额定电压。  

    对于这些工作条件、LMR36520等额定输入电压更高的器件将是更好的选择。  

    此致、

    Harrison Overrurf