This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372-4

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166216/tps2372-tps2372-4

器件型号:TPS2372

你(们)好  

在我们的基站上、我们有具有 Ls1046A CPU 和 Aquantase PHY 的 PD TPS2372-4RGW。我们有两个汇编选项:

    1支持4类高达30W 的 RCLS1 63.4欧姆和 RCLS2 63.4欧姆

  1. 支持高达45W 的5类 RCLS1 63.4欧姆和 RCLS2 1.21K 欧姆。

如果我们想统一装配体、两个装配体都将作为硬件安装、 我们有30W (RCLS1 63.4欧姆和 RCLS2 63.4欧姆)  

可选择通过 LLDP 协议将功率提高到30W 以上。

如果是,需要进行哪些硬件更改?

我想 TPH、TPL 和 BT 引脚应该连接到我的主机(NXP LS1046A)并添加在 Ls1046A 上运行的 LLDP 协议

其他问题:

我看到有一个 Auto Class 引脚我们保持打开、因为过去我们看到它限制了我们的功率(可能是因为我们没有 LLDP)

由于我们不知道哪种类型的 PSE 会连接到我们的设备(可能是 Cisco 或其他许多交换机)、您是否会发现这方面的任何问题? 如互操作性问题等?

3无论何时我想为 PD 提供更多电源(通过从 PD 发送消息到 PSE)、LLDP 都可以工作、还是在开始会话中受到限制?

据我了解、该机制将如下所示:

  1. PSE 以30W (4级)的功率为 PD 供电、而 PD 通过 LLDP 要求 PSE 增加功率、比如5级。这是正确的过程吗?

PoE 原理图

非常感谢  

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi 您好!  

    关于、

    "如果我们想统一装配体、并且两个装配体都将通过硬件安装为30W (RCLS1 63.4欧姆和 RCLS2 63.4欧姆)、我们可以 选择通过 LLDP 协议将功率提高到30W 以上。"

    否、在这种情况下、您不能通过 LLDP 将功率增加到高于30W 的水平。 PSE 将 PD 分配为4级后、您将被限制为4级 PoE PD 的最大功率。 另外请记住、通过 LLDP 请求的功率不会考虑电缆损耗。

    关于、

    "问题1和2 "  

    我看不到 使 Autoclass 使能引脚保持断开的任何问题。  

    关于、

    "3无论何时我想为 PD 提供更多电源(通过从 PD 发送消息到 PSE)、LLDP 都可以正常工作、或者它在开始会话时受到限制?"

    通常、您可以 在对 PD 进行分类和供电后随时配置 LLDP 请求的功率。 实际实施和限制可能因 PSE 和系统设计而异。  

    关于、

    "当我们的 PD 通过 LLDP 要求 PSE 增加功率时、PSE 以30W (4类)的功率为我的 PD 供电、让我们说是5类。这是正确的过程吗?"

    这是不可能的、因为 IEEE 802.3af、AT、bt 标准要求握手机制。 要达到更高的功率等级、您需要断开 PD、然后重新进行检测和分类。 但是、这需要不同的分类电阻器、因此您可以了解不可能实现的原因。  

    此致、

    西贡达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您给出的清晰答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我将结束话题、但不要犹豫、对未来的问题作出回答。  

    此致、

    西贡达