This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:用于执行波特图仿真的 SPICE 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921191/tps61170-spice-model-for-performing-bode-plot-simulation

器件型号:TPS61170

您好!

我的客户刚刚联系我们、因为他们正在项目中使用 TPS61170。 对于电源稳定性仿真、他们需要其可在 SIMETRIX/SIMPLIS 中工作的平均 SPICE 模型。

TI.com 上提供的 SPICE 模型是不 能用于执行交流分析的瞬态模型。

您能否为我提供可用于执行波特图仿真的 TPS61170 SPICE 模型?

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    TPS61170具有非常好的稳定性能和 FIT 参数。 因此,请与我们分享原理图、Vin、Vout/Iout,以便我们进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我们是否拥有客户请求的仿真模型(用于 执行交流分析和 波特图仿真的模型)?

    在这个特定开发站点工作的工程师经验不同意分享原理图、所以在申请原理图之前、我希望您能对该模型提供反馈。

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是它们的原理图。

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    请将 R4更改为1k、以检查电路是否会稳定。  

    是否仍然存在稳定性问题。 请与我们分享 PCB 布局、我想检查 输出电容器、补偿网络的连接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    您能否回答上述问题: 我们是否有客户请求的仿真模型(用于 执行交流分析和 波特图仿真的模型)?

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    否,我们没有用于执行交流分析和 波特图仿真的 TPS61170仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Helen。

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已焊接好。

    然后我将关闭此帖子!