This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:UCC21222-Q1_内部 电阻容差值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921011/ucc21222-q1-ucc21222-q1_internal-resistance-tolerance-value

器件型号:UCC21222-Q1

大家好、团队、

你好。 希望您安全健康。

关于内部电阻容差、它知道其为20%。 (根据 TI 提供的信息)。 这里我还有一个雪利酒。

考虑上述20%容差、包括温度变化、还是仅考虑制造商容差。

提前感谢您的支持

此致、

Prajeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajeesh、我是否知道您要求 UCC21222-Q1的规格?

    在大多数情况下、主要影响来自温度。

    Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 INA、INB 和 DIS 引脚上的内部电阻器的信息

    INA = 200K

    INB = 200K

    DIS = 50K  

    我之前已经讨论过容差、我得到了20%的回复。

    那么、通过包括温度变化和所有其他最坏情况、是否考虑了这20%?

    还有一个问题:DIS 引脚的电流消耗是多少?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、20%包括工艺、电压和温度变化。

    对于 DIS 引脚、它是施加在50kOhm 以上的电压、当 DIS 被拉高时、它是 Vpullup/(Rpullup+50k)。 希望它能有所帮助。

    Wei