This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:为什么电感器的电流在14.4ms 后变为 DCM?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922610/ucc28881-why-the-current-of-inductor-turn-to-dcm-after-14-4ms

器件型号:UCC28881
主题中讨论的其他器件: UCC28880

尊敬的团队:

这是瞬态仿真。 运行至时间(TSTOP)为40ms,PSpice A/D 结果为:

如图所示,L2的电流在17.3ms 之前为 CCM,但在17.3ms 之后为 DCM。您能告诉我原因吗?谢谢。

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28881使用开/关控制方案、电感器电流看起来是正确的。

    请参阅数据表中的图13。  当 FB 小于1V 时、控制器将提供62kHz 开关数据包。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28881.pdf

    有一个应用程序不是为 UCC28880/1编写的、用于降低可闻噪声。  本应用手册的图3更好地展示了 UCC28881与数据表相比的情况。  图3还显示了输出纹波电压和电感器电流。  您将观察到您在仿真中观察到的波形是类似的。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。UCC28881 PSPICE 模型非常棒。

    此致、