This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25122-Q1:12V-24V 交错问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25122-Q1, LM5122-Q1, PMP21112, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922913/lm25122-q1-12v-24v-interleaving-questions

器件型号:LM25122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122-Q1PMP21112LM5122

您好!
我有一位客户希望使用 LM25122-Q1进行具有以下规格的设计、我有几个问题:

规格:

  • Vin = 12V
  • VOUT = 24V
  • Iout = 12.5A

问题:

  • 此设计能否在单相配置中可靠完成、或者由于高输出电流/功率而需要多相配置?
  • 您应该切换到多相设计时是否存在特定阈值(电流/功率)?
  • 如果建议采用多相、是否有更适合此设计单相版本的其他 IC?
  • LM5122-Q1和 LM25122-Q1有何区别? 它看起来只是输入/输出电压和开关频率。

谢谢
-Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    感谢您的提问。  您的输出为300W、因此我强烈建议至少采用双相。  有类似的参考设计、如 PMP7850.1和 PMP21112。  

    存在特定阈值、因为 IC 是控制器、功率级别基本上由外部组件决定。 但是、根据我们的经验、当您在热性能、成本、解决方案方面进行折衷时、一个 LM5122或 LM25122可处理高达200W 的功率。  高于此值可能仍然有效、但总体成本可能不是最佳的。

    LM5122或 LM25122最适合您的运行条件。  

    您对这两个器件之间的差异是正确的。  

    最后、您还可以向 TI 参考设计组提交参考设计请求、以便为您的客户创建设计。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi