This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62366B:启动序列

Guru**** 2337290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920618/tps62366b-start--up-sequence

器件型号:TPS62366B

大家好、团队成员!

我想确认该器件的启动序列。

对于启动顺序是否有任何建议或限制?

当前客户序列如下所示。

VDD >> EN >> I2C 输入>> VIN

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    启动序列的限制由数据表第2页表中的绝对最大电压值决定。  

    根据该表、如果引脚 Avin 连接到 VIN、那么使 EN 的电压高于 Avin+0.3V 超出转换器的规格、就像使 SDA 或 SCL 高于 VDD+0.3V 一样、也超出了规格范围。 因此、特定的启动序列是不可行的。  

    在对 I2C 引脚和 EN 引脚施加电压之前、VIN 和 VDD 上电是合适的。  

    此外、这是一款老旧的器件、我们拥有较新的器件、其规格与 TPS62864/6相似

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davor-San:

    感谢您对最新器件的回答和建议。

    遗憾的是、客户目前没有太多时间切换器件。(使用新器件需要几个流程...)

    但对于下一个项目、我将向他们展示它。

    还有一件事、我想确认序列。

    如果 VIN/VDD/EN 同时启动、然后应用 I2C、则 Vout 在施加 I2C 之前具有默认电压?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    正确、在 I2C 信号更改 Vout 之前、它将设置为默认值。 默认值取决于 数据表第23页所示的 VSEL 引脚电压

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davor-San、

    感谢您的支持!

    此致、

    小岛上的 Kazuki