This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:LM5165YQDGSTQ1

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921008/lm5165-lm5165yqdgstq1

器件型号:LM5165

尊敬的:

我使用的是芯片 LM5165YQDGSTQ1模型、并根据数据表指南设计 PCB。

在 LM5165数据表的第8.2.2节中、显示了电压为3.3V、50mA 的 PFM 转换器。 然后、我发现 PGOOD、HYS、SS 引脚根本未连接。

让它们打开是可以的吗?

谢谢。

此致、

Seungho Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungho、

    SS 引脚开路、默认软启动时间为900us、  

    通过 VIN 或 EN 默认 UVLO 使能时、HYS 引脚断开。

    因此、PGOOD、HYS、SS 引脚可保持断开状态。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungho:

    请参阅 PIN 说明、可以将 PGOOD 和 SS 保持打开、您也可以参阅 EVM 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  

    您的建议非常有帮助、我希望它能起作用。

    谢谢你。