This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981A:更高电压 LP2981A

Guru**** 2511075 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2982, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922181/lp2981a-higher-voltage-lp2981a

器件型号:LP2981A
主题中讨论的其他器件:LP2982LM4040

您好!

 是否可以 将 LP2981-33DBVR 与 LM4040BIM3X-3.0/NOPB 结合使用 以输出经稳压的6V3?

如果可能的话、是否也可以在没有旁路电容器的情况下使用 LP2982?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据以下原理图、我的理想选择是使用 LP2982-33和 LM4040-33。

    你怎么看?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至少可以使用以下原理图:

    LP2980-33的最小接地电流为65µA @μ A IL、为0mA (在我的应用中、IL 约为20mA (接地电流约为200µA μ A)

    LM4040-33 65µA 红外>= 2 μ m

    因此、我不明白这为什么不起作用。

    你怎么看?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我已开始研究您的问题、并将于明天作出答复(7/14/20)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    在查看数据表后、我没有找到任何可能表明这不起作用的东西。 我唯一的问题是最低电流要求、但由于您将驱动的负载约为20mA、我认为这不是问题。 但是、我必须指出、我没有看到像这样使用 LM4040、我们没有要使用的仿真模型、因此我无法完全放心地告诉您、这将起作用。  

    我还想指出的是、您的原理图中的 Cout 相当大。 通常情况下、这是可以的、但当器件启动时、您可能会看到非常大的浪涌电流、这可能会损坏 LDO 的键合线触点。 峰值浪涌电流还取决于非稳压电源可驱动的最大电流、因此严重程度将取决于您的特定应用。  

    以及在不使用旁路电容器的情况下使用 LP2982。 旁路电容器为带隙基准形成一个低通滤波器。 LDO 仍将正常工作、但您必须应对输出端的更多噪声。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick。

    至于输出电容器、您是对的、我改变了主意、并将电容器减小至10µF μ F。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我构建了它、但它不起作用

    然后、我在工作台上找到了一些模型、并使用 LM4040-3模型和 LP2985-3.3在 TINA 中对电路进行了仿真、但它不起作用  

    我还在 TINA 中仿真了一个齐纳二极管和 LP2985-3.3、但它不起作用。

    似乎 LP298x 系列需要接地、而不是齐纳二极管或 LM4040等虚拟接地、太糟糕了!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    真有意思。

    当您构建电路时、它是否完全不起作用、LDO 是否不稳定或类似的情况? 您是否通过探查 GND 引脚电压来查看它是否实际接近3V?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    GND 引脚大约为1V5

    看一下 LP2980 ADJ、它看起来是内部带隙、这可能是该技巧不起作用的原因。

    当 GND 处于其他状态(灌电流/拉电流???)时、会出现问题。

    此致、