This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A

Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921893/tps546d24a-tps546d24a

器件型号:TPS546D24A

您好德州仪器客户支持

感谢您的支持、我有一些有关 TPS546D24A 的问题、谢谢。

请参阅随附的文件。 谢谢

此致

e2e.ti.com/.../Texas-Instruments-Questions-20200710.docxRichard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    将来、请将问题直接发布到 E2E 帖子的文本中、而不是将其附加到文件中。  帖子文本可搜索、以帮助有类似问题的其他人查找您的问题和我们的答案、附件中的文本不可搜索。

    1. 如果我想选择地址(0x10h (16d))、我将电阻器设置为 AGND (代码0)、但分频器代码有很多(16-31)、

    如何设置? 谢谢。

     

    ADRSEL 至 BP1V5电阻器选择 SYNC 至内部振荡器相移以及 SYNC 引脚功能的方向。  您将需要根据您要对 SYNC 引脚执行的操作来选择它。

     

    条件(单相功率)?

     

    同步可用、但在单相或"独立"电源上不需要、其中单个器件提供输出。  

    • 如果在单相配置中未使用 SYNC、则可以将 ADRSEL 至 BP1V5电阻器保持断开状态。
    • 如果您计划使用外部时钟来同步 TPS546D24A 的开关频率、请选择与您希望切换的相位位置对应的 SYNC_IN 选项之一。 (0、90、120、180、240、 270)。  如果您要将多个 TPS546D24A 器件同步到同一外部时钟、通常最好及时对其进行相移、以便其开关噪声和输入电流脉冲能够及时传播。
    • 如果您计划使用 TPS546D24A 的同步输出将另一个电路与 TPS546D24A 同步、包括其他 TPS546D24A 器件、请选择其中一个 SYNC_OUT 选项。  提供两个相位位置- 0和180度。  

     

    条件(两相电源)?

    • 在2相、3相或3相配置中、需要同步以确保所有器件以相同的时钟频率运行。
    • 从器件会自动配置为 SYNC_IN、并通过 MSEL2引脚设置其相位位置、因此会忽略其 ADRSEL 引脚。
    • 主器件被强制在相位位置0进行切换、但可被设定为 SYNC_IN、以与一个外部时钟同步、或者 SYNC_OUT 为从器件生成同步时钟。
    • 如果不提供外部时钟、则应通过从12-15中选择任何代码将主器件编程为 SYNC_OUT
    • 如果将提供外部时钟、则应通过从0-11中选择任何代码将主器件编程为 SYNC_IN、但在外部同步时钟可用于所有器件之前、多相栈将不会开始切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好德州仪器客户支持

    感谢您的支持、可以帮帮我吗?

     我有关于 TPS546D24A 的新问题、谢谢。

    请参阅随附的文件。 谢谢

    此致

    Richard

    e2e.ti.com/.../Texas-Instruments-Questions-20200713.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请将您的问题包含在您的回复文本中、而不是附件中、因为附件不允许进行搜索。  如果要从 Microsoft Word 复制、可以使用"答复工具"栏中的"从 Word 粘贴"按钮

    感谢您的支持、我有关于 TPS546D24A 地址的一些问题、谢谢。

     

    V01~V05为单相功率。

    如果我将设置 FPGA 以在同一 PMBus 上控制 V01 V02 V03 V04 V05、

    地址条件

    V01=0x11h (17d)

    V02=0x21h (33d)

    V03=0x15h (21d)

    V04=0x25h (21d)

    V05=0x48h (72d)

     

    请帮帮我。

    如何设置? 谢谢。

    TPS546D24A PMBus 地址可通过 ADRSEL 引脚(引脚31)通过接地电阻和电阻分压器的组合进行编程。  相关图表见表15。

    V01=0x11h (17d) 使用偶数(0、2、4..14)分频器代码选择 AGND 代码1的电阻器

    V02=0x21h (33d)使用奇数(1、3、5..15)分频器代码选择 AGND 代码1的电阻器(与上面的电阻器相同)

    V03=0x15h (21d)使用偶数分频器代码选择 AGND 代码5的电阻器

    V04=0x25h (21d 37D)使用奇数分频器代码选择 AGND 代码5的电阻器

    V05=0x48h (72d)使用奇数分频器代码选择 AGND 代码8的电阻器。

    表17列出了代码1和5的接地电阻器以及分压器代码、而表18列出了代码8。

    对于电阻器接地代码1、引脚到 AGND 电阻器为5.62k 欧姆(用红色圆圈标出)

    对于电阻器接地代码5、引脚到 AGND 电阻器为12.1k 欧姆(用蓝色圆圈标出)

    表17中用于选择5.62k 欧姆偶数分压器代码的 BP1V5电阻器的引脚用绿色圆圈标出。  您要选择哪个电阻器取决于您希望同步引脚的配置方式。

    引脚对地代码8的电阻器为21.5k (用红色圆圈标出)、而对于奇数分频器代码、BP1V5的电阻器用绿色圆圈标出。

    假设您要将所有器件与公共时钟同步以降低输入电压噪声、请选择一个 VR 器件作为 SYNC_OUT、我将使用您的 V01

    0相位位置 SYNC_OUT 的偶数分频器代码为代码12、因此 V01的 ADRSEL 引脚的 AGND 电阻为5.62k Ω、BP1V5电阻为1.54k Ω

    现在、为其他电源轨选择 SYNC_IN、ADRSEL 至 BP1V5电阻为:

    V02:SYNC_IN、90度、分压器代码 3低于5.62k 欧姆:11.0k 欧姆

    V03:SYNC_IN、120度、分压器代码4低于12.1k 欧姆:18.7k 欧姆

    V04:SYNC_IN、180度、分压器代码7低于12.1k 欧姆:10.0k 欧姆

    V05:SYNC_IN、270度、分压器代码11在21.5k 欧姆下:7.50k 欧姆

    还有一个有用的工具- http://www.ti.com/lit/zip/SLUC686 、它允许您通过下拉菜单选择所需的地址和同步配置、并计算所需的电阻器值。