This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:UCC256303设计并更改为 UCC256403

Guru**** 2813315 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922283/ucc256303-ucc256303-design-and-change-to-ucc256403

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403UCC256402

您好!

根据当前设计、如下所示、

LLC 输入:390Vdc (具有 PFC)

输出:12V/37.5A

LR:PQ2016、50uH (14T)

LM: PQ3330、360uH (32T:2T)

fo: 85kHz

CR: 0.068uF

LLC MOSFET:  TK25A60X5  IPA60R125P6.  HCS60R150T

CO (有效输出电容)如下所示:
1. TK25A60X5:找不到
IPA60R125P6:398pF
3. HCS60R150T: 找不到

下面有两个问题

我参考 SLUA923.pdf 并使用 MOSFET  IPA60R125P6 计算 Lm=360uH、LR=63uH、Cr=40nF、Lm 与当前设计相同、是否会导致压摆率缺失?
原理图和计算如下所示

e2e.ti.com/.../ATM450S_2D00_F120-_5F00_-_2800_UCC256303_2900_-Main-Board.pdf
e2e.ti.com/.../UCC256303_2800_SLUA923.pdf_2900_.xlsx

2.如果希望从 UCC256303更改为 UCC256403以改善缺少的压摆率问题; 如何调整 UCC256403的参数使突发模式介于0.375A~0.75A 之间。
原理图如下所示
e2e.ti.com/.../ATM450S_2D00_F120-_5F00_-_2800_UCC256403_2900_-Main-Board.pdf

   

此致

Rock Shao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 开关节点的压摆率大于1V/ns、则在监控开关节点时应能够观察到这一点。  它在大信号瞬态期间出现。  在1 kHz、50占空比下、负载阶跃为0至100%。  您可以通过在关闭时监控交换机节点 Vout、iSNS 和 VCR 来验证这一点。  您有4个示波器探头、所以为什么让2个探头转到腰部。  您可能也由于 OCP 而关闭。

    以下  链接中提供了应用手册、通过以下链接介绍了如何从 UCC256303迁移到 UCC256403、这将有助于修改设计以支持 UCC256402 https://www.ti.com/lit/an/slua966a/slua966a.pdf 。您还可以使用 Excel 设计计算器 请仔细检查您的设计、该设计可在以下链接中找到。  

    此致、