This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610占空比

Guru**** 2412950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921125/bq24610-bq24610-duty-cycle

器件型号:BQ24610

你(们)好  

您能告诉我 BQ24610双节电池充电器吗? 输入电压为9V。。。请

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对于2S、如果最大电池稳压电压为8.4V、则9V 输入电压为足够的充电余量、这样充电器就不会进入睡眠模式。 同样、在充电器 IC 的 VCC 上感测到的电压至关重要(在输入压降之后)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    进入睡眠模式时、Vref 是否没有输出?
    Vref 何时没有输出电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

      在睡眠模式下、转换器被禁用并进入低静态电流模式。 睡眠模式下禁用 VREF、将不会有3.3V 输出。