This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:每个引脚的 UCC28063额定电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922778/ucc28063-ucc28063-voltage-rating-of-each-pin

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件:UCC28065

您好、支持团队  

我找不到 PIN3 (TEST)上的额定电压、也找不到 PIN15 (VREF)上的额定电压  

UCC28063DR

电压规格

引脚1

4.

PIN2.

7.

引脚3

引脚4

7.

引脚5

7.

引脚6

常闭

PIN7.

7.

引脚8

7.

引脚9.

20.

PIN10.

3.

PIN11.

VCC+0.3

PIN12.

21.

引脚13.

常闭

PIN14.

VCC+0.3

引脚15

引脚16

4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚3和引脚15不应添加永恒的电压。

    VREF 引脚15输出的最大电压= 6.18V 最大值。

    UCC28065使用类似的 TSET 电流镜、该器件的最大 TSET 电压为7V

    UCC28063应能够承受相同的7V 电压

    此致、