This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:SHE 器件上的焊球成分是什么?

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10503, LMZ10500, TPS82084, TPSM82821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922469/lmz10500-what-is-the-solder-ball-composition-on-the-she-parts

器件型号:LMZ10500
主题中讨论的其他器件:LMZ10503TPS82084TPSM82821

/NOPB 的 SHE 部件上的焊球成分是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我找不到包含 NOPB 的器件型号。  您能否写下您询问的器件的完整可订购器件型号?

    LMZ10500/1是与 LMZ10503/4/5非常不同的产品、以防混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们加载了3个 VPN:

    LMZ10500SHE/NOPB

    LMZ10500SH/NOPB

    LMZ10500SHX/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Bill。

    我进行了一些挖掘、这些器件型号已经很旧了、并且在一段时间前就已停产。  在有源 LMZ10500SILR/T 器件型号中使用相同的裸片。

    此外、TPS82084/5 (已发布)和 TPSM82821/2 (采样)中还有更新的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您没有关于焊球在"焊接"后缀器件上的成分的记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这仍然是一个开放式问题。  大多数客户在制造之前需要此详细信息、但对于过时的器件而言、这毫无意义。

    旧版 SH/E/X 封装的铅涂层与当前器件的 Niau 相同。  请告诉我这是否有帮助。