This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713 OTG 在电池容量较低的情况下无法启动

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922799/bq25713b-bq25713-otg-not-starting-up-at-low-battery-capacity

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

我在与 TI 评估板相当相似的1S 电池设计中使用了 BQ25713 (原理图屏幕截图如下)。 当电池容量大于40%时、OTG 启动正常(至5.3V)、但即使未连接负载、当电池容量低于40%时、OTG 也会立即启动并关闭。 启用 OTG 之前/期间/之后 SYS 保持稳定。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这来自有关 OTG VBAT 的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供页码? 链接未正确显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

      很抱歉。  电池欠压锁定比较器数据表第13页。 它是 VBAT_OTGEN 和 VBAT_OTGENZ 参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kedar。 我继续读出 ADCVSYSVBAT 寄存器的内容、并接收到0x8080。 在64mV LSB 下、SYS 和 VBAT 对应于8192mV。 但是、当我使用 DMM 相对于接地端测量 SRN 和 SRP 引脚上的电压时、我的测量值为3.41V (单节电池配置)。 我验证了 ADCOPTION 寄存器在地址0x3B 处加载0x40、在地址0x3A 处加载0x03。 不确定为什么存在测量误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kedar、

    请忽略。 我现在意识到这些寄存器具有2.88V 的偏移。 因此、读取0x80对应于3.39V、并且将处于 VSRN 上升的 VBAT_OT GEN VBAT OTG 启用上升阈值范围内。