This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:GPOUT 引脚控制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922841/bq27426-gpout-pin-control

器件型号:BQ27426

设计

我们对 GPOUT 引脚感到困惑、如果我们不使用它、我们是否应该将其保持悬空?  对于分流模式、如果我们将 GPOUT 连接到 SDA、它会在正常模式下影响芯片。

以及器件如何进入分流器关断模式以及如何退出分流器关断模式。 由于这是系统侧电量监测计、因此如果电池已放电至保护状态、则电量监测计将具有下电周期、在这种情况下、系统应如何确保精度?

谢谢  

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    GPOUT 引脚用作中断或使监测计退出关断模式。 最好将其连接到 MCU 上的 GPIO、我不确定如果连接到 SDA 线路、它将如何工作。

    保留容量可用于在达到保护之前执行受控关断。 重置或插入电池后、监测计将获取 OCV 读数以测量电池 SOC、精度取决于应用。

    此致、

    Wyatt Keller