This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:LMR36015-Q1轻负载策略

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922795/lmr36015-q1-lmr36015-q1-light-load-strategy

器件型号:LMR36015-Q1

您好、团队、客户请求:

我想知道、如果我选择了合适的人来在 TI 询问、我只想说开关稳压器

都处于供电状态。 主题组件已在我们的组件数据库中注册、并且它已注册

分类为 SMPS,其中我们具有轻负载或的“脉冲跳跃模式”属性

低功耗模式。

 

但是,在该组件的数据表中,它没有明确地说脉冲跳跃模式

但它提到了采用仿真二极管的 PFM、以支持 DCM。 PFM 是否与脉冲跳跃模式相同?

我们希望听取您对此轻载策略的简要技术说明。 我们的下一个问题是、

您还可以为开关稳压器实施哪些其他轻负载策略、至少对于汽车应用而言是如此

等级? 我们提出这一要求的原因是、我们还为组件工程师编写了技术手册。  

此致

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    我认为这个问题最好面向我们的系统工程师。  

    请通过 arief.hernadi@ti.com 向我发送电子邮件、然后我会将其转发给相应的人员

    谢谢

    -Arief