This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:BQ24075T

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922620/bq24075t-bq24075t

器件型号:BQ24075T

尊敬的先生:

我有一个项目需要为锂离子电池充电、锂离子电池容量为2400mAh

我选择“Use BQ24075T to charge it”(使用 BQ24075T 为其充电),我的设置为:

快速充电电流为1.5A、R (ISET)=604 Ω(1.47A)。

输入电流为1.5A、R (ILIM)=1K07 Ω(1.495A)。

EN2=高电平、EN1=低电平。

但我有一些问题:

1、设置快速充电1.625小时、R (TMR)= 13K 欧姆是否正常?

2.如果输入电流低于所设置的充电电流、充电电流将跟随输入电流? (OUT 引脚为空载情况)

3.在问题2条件以上、R (TMR)需要修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)安全计时器是一个备份系统、在正常情况下不应触发。 因此、在预期充电时间和安全计时器持续时间之间应该有一个缓冲器连接。 此外、最小 TMR 电阻器为18k 欧姆。

    2) 2)是的、如果输入无法提供足够的电压、则 VINDPM 环路会降低充电电流。

    3) 3)您可以将 R_TMR 设置为所需的值、只要它介于18k 和72k 欧姆之间