This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:VDDA 和 VSSA 经常短路

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922476/ucc21520-the-vdda-and-vssa-are-frequently-getting-shorted

器件型号:UCC21520

大家好、我正在使用 UCC21520开发 LED 控制板。 但是、当我启动第一块电路板并开始测试时、VDDA 和 VSSA 会在一段时间后短路。 VCCI 保持在5V、而 INA/B 保持在3.3V。 我无法理解这样做的原因。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何确定 VDDA/VSSA 短路? 您能否在此处分享您的原理图以及您看到的简短事件的任何数据或范围?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 UCC21520的主电路。 我们使用它来驱动由 Ubuntu 系统控制的工业树灯。 我们通过以下方式驱动 IC:

    VCCI = 5V

    INA/B = 3.3V

    VDDA/B = 24V


    几次运行后、UCC21520的输出会短路。 现在已经发生了三次了,我们不知道为什么会发生这种情况。

    此外、这对于该特定的 IC 而言是否是一个好的应用? 我们开始怀疑我们对该 IC 的选择、因为它主要用于驱动 HV MOSFET、并且我们使用它以大占空比(500ms - 1000ms)驱动低功耗 LED (30mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享红光/黄光连接到哪个位置? 短路问题后、LED 是否烧坏?

    是直接连接还是您有与 LED 串联的电阻器? 由于低功耗 LED 不需要24V 电压、因此我看到的唯一压降是40V 肖特基二极管

    [引用 user="Peeyush Tekriwal"]此外,这是否是此特定 IC 的良好应用?

    实际上、对于一种情况、该 IC 不能支持比您所需的更高的驱动电流。 其次、我目前没有可以看到的限流电阻器。

    要驱动简单的 LED、您不需要该 IC。 您可以使用 通用缓冲器 、甚至 BJT 电路、这更容易!

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在40V schottkey 之后的原理图中、红色和黄色 LED 模块已连接。 这些模块有自己的限流器、通过可插拔连接器连接、并安装在制造机器上。 LED 模块每个色板的功耗约为(24Vx0.01A)。

    使用这些 IC 的主要目的是在我们的控制系统和工厂提供的电源之间实现隔离、该电源将用于驱动这些模块。

    短路后、IC 停止输出任何输出。 VDDA 和 VSSA 短接在一起、VDDB、VSSB 和 OUTB 短接在一起。

    我猜电路中缺少一些保护元件、因此、即使内部 MOSFET 受到轻微干扰也会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能确切地确定故障的确切原因、尤其是因为电流非常低。 每个都有一个。 除非您在所有 LED 上并联驱动多个 LED 1秒导通时间(您提到它是树灯的 LED 灯串)、并且您消耗的电流大约为安培、否则 IC 会过热并损坏、因为它不是为此而设计的。 这是一个可能的原因。

    您之前的消息中并不清楚、如果您的用例是同时为许多并联 LED 提供电流、则不应使用该器件、因为内部 MOSFET 不是为持续电流而设计的、因此需要驱动低侧 FET (或高侧、 重新设计电源)、可以使电流持续如此长的时间。

    如果通过隔离、您意味着要考虑从5V 到24V 的电平转换要求、请注意、这不是隔离式栅极驱动器的要求、因为电源平面不需要隔离、例如安全隔离、而且接地也不会以任何方式进行隔离。

    为了处理电平转换、BJT 电路将在5V 输入到24V 电平转换器中工作、电压仅为5V。 我们还有非隔离式栅极驱动器、可用于驱动高侧或低侧 MOSFET、例如用于多个 LED 灯串的负载开关。 隔离式将起作用、但对于此应用、不需要隔离式。 通常情况下、<600V 的工作电压可选择非隔离式栅极驱动器。

    如果您还有任何疑问、请告诉我。

    最好

    Dimitri