This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:CC=3a\CV=15V、Vin=50V~120V、80V 时 MOS 漏极电压达到300V

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919104/ucc28740-cc-3a-cv-15v-vin-50v-120v-mos-drain-voltage-reaches-300v-at-80v

器件型号:UCC28740

尊敬的工程师

PWM 控制芯片、外部 MOS、CC=3a\CV=15V、Vin=50V~120V、MOS 漏极电压在80V 时达到300V、由此推断变压器匝数比计算错误、有助于了解问题所在、解决方法;

原理图、如 e2e.ti.com/.../CHAR_2D00_15V_2D00_50W-V1.0-_2D00_-UCC28740-Technical-Support.pdf 所示

谢谢

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、您的帖子回复较晚、这部分内容得到了美国同事的支持、他们今天正在度假、我已通知您的帖子、他们将在下周初回复。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    是否组装了 R13?  如果不是、我会使该511k 欧姆。  您应该能够将 C8降低至1nF。  这应该有助于抑制电压尖峰。

    如果这不起作用、您可以分享您的变压器数据表吗?  一次侧磁化电感、泄漏电感以及 NP/NS 和 NP/Na 匝数比?

    您还可以共享波形、VDRAIN、CS、Aux 和 Vout。

    此致、

    Mike