我们正在寻找不同的拓扑、通过这些拓扑、我们可以在远程信息处理应用中在汽车的主电池和辅助电池之间切换。 现在假设二次电池是3至4节串联锂离子或锂离子聚合物电池的组合、能够提供5000mAh 的电量。
如果可能、我们还需要具有电源路径的电池管理 IC 以及实现了保护功能的电量监测计 IC。
以下是整个系统的功能:
1.按照上述规范管理电池的电池充电。
2.测量电池的电压电平,并使用正确的串行接口通过 MCU 向系统发出警报。
3.合适的电池切换机制,可在系统的主电池和辅助电池之间切换。
电池保护单元、电池管理 IC、电量监测计或外部保护单元
5.主蓄电池和辅助蓄电池之间的适当切换机制
请为此远程信息处理应用提出具有参考设计和合适汽车级部件的解决方案。