This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:最小和典型电容 LDO1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS65218EVM-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922825/tps65218d0-minimum-and-typical-capacitance-ldo1

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件:TPS65218TPS65218EVM-100

大家好、

有一个问题是要使 LDO1保持稳定的最小电容。 对于 TPS65218、数据表规定最小10uF、最大 100uF、所有图(例如图1-1)都有一个10uF 的输出电容器、如图所示。

现在、在 TPS65218D0的数据表中、数据表显示了典型电容。 22uF、最大 LDO1为100uF、但没有最小值。 但是、图1-1等图中仍然显示了一个10uF 的电容器。

我可以这样解释、TPS65218D0 LDO1的电容器范围最小为10uF、典型值。 22uF、最大 100 μ F?

此致、

Muriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muriel、

    原理图中有两个用于 LDO1的电容器(请参阅图1-1。 TPS65218D0数据表第3页上的简化版原理图):

    • IN_LDO1 (引脚5)上的输入电容器-建议电容为4.7uF
    • LDO1上的输出电容器(引脚4)- 建议电容为10uF
      • 在第15页的电气规范中、典型值列为22uF、最大值为100uF

    因此、我们建议的最小值为10uF、 位于简化版原理图和 TPS65218EVM-100板上。