This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, TPL7407L, UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921983/ucc27524-ucc27524

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: TPL7407LUCC27424

你(们)好  

我计划使用 UCC27524来驱动 FO 发送器@ 100kHz

对于 reqd 距离、我计划通过 HFBR1521Z 泵送大约70mA 电流。

我想知道 UCC27524 @ Vcc 的输出 Rdson 为5V。

数据表仅提供12V 的 Vcc  

可以有人帮忙吗?

Rgds

瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varunesh、

    我认为 RDS on 应为6/7欧姆、但请允许我确认、可能需要一两天时间为您寻找答案。

    同时、驱动器具有4.5V UVLO、可禁用驱动器、因此我不建议在建议的工作条件附近操作驱动器、以便为电源上的瞬态浪涌留出足够的裕度。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamadou

    感谢您的快速响应。

    SN75451的初始选择由于0-70*C 运行而必须被丢弃。

    85*C (或更高版本) SN55451在 SMD 中不可用,但仅在 CERDIP 中可用。

    您是否可以建议在70mA、85*C (或更高)的条件下使用驱动器(双首选),最好在5V 电压下运行?

    类似产品 FAN3229 (on Semi)的 UVLO 为3.9至4.3V,但 Rdson 更高

    以满足我们的要求。 适用于 IX4340的 Ditto。

    TPL7407L (或该系列)满足我们的需求速度较慢。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Varunesh、

    我不是 SN55451和 TPL7407L 的专家、因此我无法对这些进行真正的评论。

    从工作温度和电源电流来看、UCC27424应该是一个很好的选择、包括在5V 下运行、因为它没有 UVLO。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamadou

    再次感谢您的快速响应。

    我找到了 UCC27424的数据表

    它满足温度范围和工作电压要求。

    我有一个问题、如果您要:

    产品说明书中提到。 对于 Vdd 4.5V 至15V、O/P 电阻为低电平

    为1.9E 至2.5E。

    但是、它将 Vdd 限定为14V。

    如果可以的话,我想知道 Vdd 是5V 时的 Rdson (低)吗?

    此致

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    马马杜将回到你的明天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦伦

    在量产发布期间、此器件似乎没有针对5V 导通电压下的 RDS 进行特性描述。

    不过、作为指南、 对于计算中的最坏情况、在整个温度范围内、14V 时可以使用最大 RDS、ON =~45欧姆。 在室温下运行时、5V 时的实际值应更低。

    此致、

    -Mamadou     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mamadou

    非常感谢。

    BR  

    瓦伦