This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:前馈电容器和反馈引脚保护

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921083/tps7a39-feedforward-capacitors-and-feedback-pin-protection

器件型号:TPS7A39

您好!

µF 数据表中提到的降噪和更好的 PSRR、我希望使用每个都为0.01 μ F 的前馈电容器。 如 https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf 的第2.3章所述 、我可以保护 FBP 引脚免受欠压影响。

但是、我应该如何使用 FBN 引脚实现这一点呢? 该引脚通常具有3.7mV 的电压、可达到10mV 或低至-10mV。 FBN 的绝对最大额定值为0.3V。我认为、一个针对 GND 的肖特基二极管可能会影响反馈环路。

如何在负输入电压和负输出电压崩溃时保护 FBN 免受过压影响?

谢谢、

此致、
Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已开始研究您的问题、并将于明天(7/9/20)作出答复。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    CFF 与 R1 (从 OUT 到 FBN 的第一个反馈电阻器)形成一个 RC 电路、其中 Tau = CFF*R1。 如果 CFF*R1足够大,Cout 的放电速度会快于 CFF,并且可以将 FBN 引脚推至正电压。  

    为避免此问题、请放置一个肖特基二极管(有源正向偏置< 300mV)、其中阳极位于 FBN、阴极位于 GND。 正常运行期间、FBN 接近您指出的0V、因此肖特基二极管将具有接近0V 的正向偏置、并且处于"关闭"状态。 如果 FBN 在关断事件期间变为正、肖特基二极管会正向偏置、并且会打开一条新的接地路径以消除多余的电荷。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Marko