This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317MQ:器件在输出短路情况下的行为

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922809/lm317mq-behavior-of-the-device-during-output-short-circuit-condition

器件型号:LM317MQ
主题中讨论的其他器件:LM317M

大家好、团队、

我的一位客户在其设计中使用 LM317MQDCYR 作为5V 稳压器。

他们希望了解器件在输出短路情况下的行为。 您能不能通过一些指示灯来说明它? 我浏览了数据表,但它只解释了过载期间的操作,而不是短路。

输出电压为5V、在这种情况下车辆上持续短路、LDO 的性能如何? 它是否会受到短路损坏或保护? 短路保护的最长时间是多少?

请尽快确认。

谢谢!

-Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    是的。 LM317M 具有过流和过热保护。 其工作方式是器件将根据芯片温度折返其电流限制。 数据表在此处提示了其工作原理:

    如果功率耗散(PD)超过 PD (MAX)、器件会热关断。 请注意、该最大值不用于显示连续电流、因为这些电流水平在热性能上会快速下降。

    这是否能回答您的问题?