This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:软启动操作和反向电流保护二极管。

Guru**** 2511975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921108/tps25921a-softstart-operation-and-reverse-current-protection-diode

器件型号:TPS25921A

大家好、

 

  1. 如果禁用 UV 功能、则 ENUV 引脚不需要上拉电阻器。
    客户是否可以将 ENUV 连接到超过1.42V (如 VIN)?
  2. 客户是否可以将 OVP 直接接地?
  3. 在软启动操作中,浪涌电流超过 ILIM 不会出现?
  4. 最大电流是 ILIMIT 在启动时配置的数字?
  5. 在断电时,如果先降低输入引脚的电压,则不需要外部保护二极管?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    请参阅下面的内联回答、

    1. 如果禁用 UV 功能、则 ENUV 引脚不需要上拉电阻器。
      客户是否可以将 ENUV 连接到超过1.42V (如 VIN)?
      1. ENUV 引脚的额定值与 IN 引脚相同。 因此、您可以将其直接上拉至 VIN。
    2. 客户是否可以将 OVP 直接接地?
      1. 是的
    3. 在软启动操作中,浪涌电流超过 ILIM 不会出现?
      1. 浪涌电流最小为(浪涌电流、ILIM)。 如果浪涌电流设置为高于电流限制值、器件会将电流限制为设置电流限制  
    4. 最大电流是 ILIMIT 在启动时配置的数字?
      1. 如上所述
    5. 在断电时,如果先降低输入引脚的电压,则不需要外部保护二极管?
      1. 在输出短路情况下、需要在输入端使用 TVS、在输出端使用肖特基二极管。 请参阅数据表中的"11.1瞬态保护"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     

    关于5. ,如果输入电源丢失,客户是否应将保护二极管置于 VIN 和 VOUT 之间?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    保护二极管 TVS 和肖特基二极管的使用方式为 r.t gnd。 如果输入和输出路径中存在电感、则需要使用这些电阻器。  

    TVS -> VIN 接地、肖特基逻辑-> VOUT 接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     

    TPS25921x 二极管是否以红色突出显示以提供保护?

    我们不认为需要它。

     

    请允许我仔细检查以上内容。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    是的、您不需要从 OUT 到 IN 的二极管即可提供保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?