This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24711:我们是否可以使用具有5V 输入和软启动功能的 TPS24711

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921574/tps24711-whether-we-can-use-the-tps24711-with-5v-input-and-soft-start-feature

器件型号:TPS24711

大家好、

我们需要检查是否可以使用 具有5V 输入 和软启动 功能的 TPS24711。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、您可以将 TPS24711用于具有软启动功能的5V 应用(栅极上的 dVdt 电容)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    希望您的问题得到解答。 如果您没有任何其他问题,我们可以关闭此主题吗?