This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066IA:LM25066IAPSQ/NOPB

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920061/lm25066ia-lm25066iapsq-nopb

器件型号:LM25066IA
主题中讨论的其他器件:LM25066

您好!

我 在新设计中使用的是 LM25066IAPSQ/NOPB。

我的应用需要:12V 热插拔、插入延迟、最大25A 电流感应(过流和短路)、 UVLO/OVLO 等

我添加了所有相关元件、例如:CL=25mV、CB=1.8、Rsense =0.0.1欧姆(对于25A)、UVLO/OVLO 的相关电阻器、CMTIMER=22nF、其余所有元件均遵循 您的典型应用电路建议(附在我的电路下方)

我的问题是:我需要通过 SMBus 进行软件配置初始化、还是硬件设置足够了?

此致、

梅纳哈姆